Librerie di stringhe - introduzionePermalink

Le librerie del pacchetto String Libraries possono essere utilizzate per elaborare stringhe con codifica UTF-8. La base è l'interfaccia ‎IString ‎della libreria ‎String Segments ‎. Utilizzando questa interfaccia, le stringhe possono essere passate alle rispettive funzioni per riferimento. Ad esempio, per creare un'istanza di ‎IString‎, viene fornito il blocco funzione ‎GSB.UTF8String‎ dalla libreria ‎Generic String Base‎.

Tab. 912: Il pacchetto contiene le seguenti librerie:

Segmenti di stringhe

Funzioni di base per le istanze di IString.

Costruttore di stringhe

Gestione efficiente dei segmenti di stringa codificati UTF-8.

Conversioni di stringhe

Conversione di stringhe di codifica diversa da/verso UTF-8.

Funzioni di stringa

Funzioni per l'elaborazione di stringhe codificate UTF-8 sull'esempio della libreria standard convenzionale.

Supporto Unicode

Funzioni per l'elaborazione delle categorie di caratteri UNICODE.

Supporto della codifica UTF-16

Funzione di base per la gestione delle aree di memoria codificate UTF-16.

Supporto della codifica UTF-8

Funzione di base per la gestione delle aree di memoria codificate UTF-8.

Base generica delle stringhe

Blocchi di funzioni per l'elaborazione di stringhe codificate UTF-8 che gestiscono staticamente la loro memoria tramite «GENERIC CONSTANT».

Libreria StringUtils

Con l'aiuto della libreria StringUtils, è possibile gestire e modificare le stringhe nell'applicazione PLC AC500. L'utilizzo delle funzioni disponibili è illustrato nell'esempio di applicazione ‎⮫ Libreria StringUtils.